数据块 ConstTeSysIsland
数据块 ConstTeSysIsland 用作跨多个功能块的常量的全局存储。当前,它仅包含所有功能块使用的一组常见状态和错误代码的定义。有关该库中包含的每个功能块的说明,以及该功能块使用哪些错误和状态代码的详细信息,请参阅功能块。
为避免功能块的意外行为,该数据块受到保护,以防止对其中包含的值进行更改。要查看数据块的内容,请双击它。如果提示您输入密码,请选择“取消”。由于库中受保护的功能块已针对一种 Siemens® PLC 类型进行了预编译,因此功能块库包含设计为使用该库的每种 PLC 类型的一个主副本。数据库 (DB) 的所有主副本都包含相同的成员和值。
数据块 ConstTeSysIsland 的内容
成员 |
数据类型 |
值 |
描述 |
Cdw_ErrNoMsg |
DWORD |
16#0000 |
错误代码:没有可用的错误消息 |
Cdw_ErrInternal |
DWORD |
16#1101 |
错误代码:检测到内部功能块错误 |
Cdw_ErrInvalidCycInAddr |
DWORD |
16#1201 |
错误代码:为循环输入数据配置了的无效开始地址 |
Cdw_ErrInvalidHwid |
DWORD |
16#1202 |
错误代码:为非循环通讯配置了无效的 HWID(详细信息在 q_dwAcyclicStatus 中) |
Cdw_ErrInvalidNumOfAvatars |
DWORD |
16#1203 |
错误代码:指定的 Avatar 数量无效(i_uiNoConfAvatar 必须小于或等于 20) |
Cdw_ErrReadCycIn |
DWORD |
16#1301 |
错误代码:读取循环输入数据时出错 |
Cdw_ErrReadAcycData1 |
DWORD |
16#1401 |
错误代码:读取非循环数据集 1 时出错(详细信息在 q_dwAcyclicStatus 中) |
Cdw_ErrReadAcycData2 |
DWORD |
16#1402 |
错误代码:读取非循环数据集 2 时出错(详细信息在 q_dwAcyclicStatus 中) |
Cdw_ErrWriteAcycData |
DWORD |
16#1481 |
错误代码:写入非循环数据集时出错(详细信息在 q_dwAcyclicStatus 中) |
Cdw_StsNoMsg |
DWORD |
16#0000 |
状态代码:无可用的状态详细信息 |
Cdw_StsReadAcycData1Compl |
DWORD |
16#2001 |
状态代码:读取非循环数据集 1 成功完成 |
Cdw_StsReadAcycData2Compl |
DWORD |
16#2002 |
状态代码:读取非循环数据集 2 成功完成 |
Cdw_StsWriteAcycDataCompl |
DWORD |
16#2081 |
状态代码:写入非循环数据集成功完成 |