DOCA0272IT-00

Blocco di dati ConstTeSysIsland

Il blocco di dati ConstTeSysIsland funge da archivio globale delle costanti rilevanti in più blocchi di funzione. Attualmente, contiene solo la definizione della serie di codici di stato ed errore utilizzati da tutti i blocchi di funzione. Vedere Blocchi di funzione per una descrizione di ciascun blocco di funzione contenuto in questa libreria e i dettagli su quali codici di errore e di stato sono utilizzati dal blocco di funzione.

NOTA: Poiché i blocchi di funzione si riferiscono direttamente a questo blocco di dati globale, deve essere sempre presente in un progetto PLC utilizzando i blocchi di funzione descritti in questo documento.

Per evitare il comportamento accidentale dei blocchi di funzione, questo blocco di dati è protetto da modifiche dei valori in esso contenuti. Per riesaminare il contenuto del blocco di dati, fare doppio clic su di esso. Se viene richiesta una password, scegliere Annulla. Poiché i blocchi di funzione protetti in una libreria sono precompilati per un tipo di PLC Siemens®, la libreria blocco di funzione contiene una copia master per ogni tipo di PLC per il quale è progettata la libreria. Tutte le copie master del DataBlock (DB) contengono gli stessi membri e valori.

Contenuto del blocco di dati ConstTeSysIsland

Membro

Tipo di dati

Valore

Descrizione

Cdw_ErrNoMsg

DWORD

16#0000

Codice errore: nessun messaggio di errore disponibile

Cdw_ErrInternal

DWORD

16#1101

Codice errore: errore blocco di funzione interno rilevato

Cdw_ErrInvalidCycInAddr

DWORD

16#1201

Codice errore: indirizzo di avvio non valido per l'ingresso ciclico configurato

Cdw_ErrInvalidHwid

DWORD

16#1202

Codice errore: HWID non valido per la comunicazione aciclica configurato (dettagli in q_dwAcyclicStatus)

Cdw_ErrInvalidNumOfAvatars

DWORD

16#1203

Codice errore: numero non valido di avatar specificato (i_uiNoConfAvatar deve essere inferiore o uguale a 20)

Cdw_ErrReadCycIn

DWORD

16#1301

Codice errore: errore durante la lettura dei dati di ingresso ciclici

Cdw_ErrReadAcycData1

DWORD

16#1401

Codice errore: errore durante la lettura del set di dati aciclici 1 (dettagli in q_dwAcyclicStatus)

Cdw_ErrReadAcycData2

DWORD

16#1402

Codice errore: errore durante la lettura del set di dati aciclici 2 (dettagli in q_dwAcyclicStatus)

Cdw_ErrWriteAcycData

DWORD

16#1481

Codice errore: errore durante la scrittura del set di dati aciclici (dettagli in q_dwAcyclicStatus)

Cdw_StsNoMsg

DWORD

16#0000

Codice di stato: nessun dettaglio di stato disponibile

Cdw_StsReadAcycData1Compl

DWORD

16#2001

Codice di stato: lettura di set di dati aciclici 1 completata

Cdw_StsReadAcycData2Compl

DWORD

16#2002

Codice di stato: lettura di set di dati aciclici 2 completata

Cdw_StsWriteAcycDataCompl

DWORD

16#2081

Codice di stato: scrittura di set di dati aciclici completata

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.