DOCA0272ES-00

Bloque de datos ConstTeSysIsland

El bloque de datos ConstTeSysIsland sirve como almacén global de constantes relevantes para diferentes bloques funcionales. Actualmente, solo contiene la definición del conjunto común de códigos de estado y error que utilizan todos los bloques funcionales. Consulte la sección Bloques funcionales para obtener una descripción de cada bloque funcional contenido en esta biblioteca y detalles sobre qué códigos de error y estado utiliza el bloque funcional.

NOTA: Puesto que los bloques funcionales hacen referencia directa a este bloque de datos global, siempre debe estar presente dentro del proyecto PLC utilizando los bloques funcionales descritos en este documento.

Para evitar un comportamiento imprevisto de los bloques funcionales, este bloque de datos se protege frente a cambios en los valores contenidos dentro del mismo. Para revisar los contenidos del bloque de datos, haga clic en él. En caso de que se les solicite una contraseña, haga clic en Cancelar. Puesto que los bloques funcionales protegidos dentro de una biblioteca se precompilan para un tipo de PLC Siemens®, la biblioteca de bloques funcionales contiene una copia maestra para cada tipo de PLC para el que ha sido diseñada. Todas las copias maestras del bloque de datos (DB) contienen los mismos miembros y valores.

Contenido del bloque de datos ConstTeSysIsland

Miembro

Tipo datos

Valor

Descripción

Cdw_ErrNoMsg

DWORD

16#0000

Código de error: No hay disponibles mensajes de error

Cdw_ErrInternal

DWORD

16#1101

Código de error: Se ha detectado un error de bloqueo funcional interno

Cdw_ErrInvalidCycInAddr

DWORD

16#1201

Código de error: Dirección de inicio no válida para los datos de entrada cíclica configurada

Cdw_ErrInvalidHwid

DWORD

16#1202

Código de error: HWID no valido para la comunicación acíclica configurada (más información en q_dwAcyclicStatus)

Cdw_ErrInvalidNumOfAvatars

DWORD

16#1203

Código de error: Número de avatares especificados no válido (i_uiNoConfAvatar debe ser inferior o igual a 20)

Cdw_ErrReadCycIn

DWORD

16#1301

Código de error: Error al leer los datos de entrada cíclicos

Cdw_ErrReadAcycData1

DWORD

16#1401

Código de error: Error al leer el conjunto de datos acíclicos 1 (más información en q_dwAcyclicStatus)

Cdw_ErrReadAcycData2

DWORD

16#1402

Código de error: Error al leer el conjunto de datos acíclicos 2 (más información en q_dwAcyclicStatus)

Cdw_ErrWriteAcycData

DWORD

16#1481

Código de error: Error al escribir el conjunto de datos acíclicos (más información en q_dwAcyclicStatus)

Cdw_StsNoMsg

DWORD

16#0000

Código de estado: No hay disponibles datos de estado

Cdw_StsReadAcycData1Compl

DWORD

16#2001

Código de estado: La lectura del conjunto de datos acíclicos 1 se ha realizado correctamente

Cdw_StsReadAcycData2Compl

DWORD

16#2002

Código de estado: La lectura del conjunto de datos acíclicos 2 se ha realizado correctamente

Cdw_StsWriteAcycDataCompl

DWORD

16#2081

Código de estado: La escritura del conjunto de datos acíclicos se ha realizado correctamente

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?