DOCA0272ZH-00

数字量 I/O

功能块配置文件

功能块类型

Avatar 控制功能块。

数据访问类型

循环(读/写)。

预期用途

设备 avatar“数字量 I/O”。

功能

数字量 IO 功能块提供具有四个输入和两个输出的数字量 I/O avatar 的有关信息。

以下各节提供有关该 Avatar 的接口以及 PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 功能块参数使用的详细信息。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?