DOCA0272ES-00

E/S digitales

Perfil de bloque funcional

Tipo de bloque funcional

Bloque funcional de control de Avatares.

Tipo de acceso a datos

Cíclico (lectura/escritura).

Uso previsto

Avatar de dispositivo "E/S digitales".

Funcionalidad

El bloque funcional E/S digitales proporciona información sobre el Avatar de E/S digitales con cuatro entradas y dos salidas.

Las siguientes secciones ofrecen información detallada sobre la interfaz y el uso de los parámetros de los bloques funcionales PROFINET IO y PROFIBUS DP para este Avatar.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.