方法
将 TeSys™ island 集成到 Siemens TIA Portal 中使用了以下组件:
-
用于 TeSys island 总线耦合器 PROFINET I/O 和 PROFIBUS DP 的设备描述文件
-
用于从 TIA Portal 内通过总线系统访问 TeSys island 数据的 IEC 61131–3 功能块库
-
用于从 TeSys Island 设备类型管理器 (DTM) 中导入阀岛组件的 siemens TIA Portal 的 CAx 数据导入功能
-
TeSys island DTM 与 Siemens TIA Portal 的基本 TCI 集成
-
导入由 TeSys island DTM 提供的包含预测报警消息的全局数据块
使用和安装这些组件的先决条件见后续章节所述。
SoMove™ 软件提供含有 TeSys™ island 拓扑以及配置数据组成部分的自动标记语言(AutomationML,AML)文件。可使用 CAx 数据导入功能将这些文件导入到 Siemens TIA Portal 中。使用 CAx 数据导入功能可使您不必在 Siemens TIA Portal 中手动重新创建阀岛拓扑。在您导入 AutomationML 文件之前,您必须将适当的设备描述文件导入到 Siemens TIA Portal 中。
-
TeSys Island 中各 avatar 之间存在相互依赖关系(即,设备的拓扑及其对总线系统的表达)。因此,建议您只保留和更改 SoMove™ 内的阀岛拓扑。
-
利用 CAx 数据导入功能可将数据传输到 Siemens TIA Portal 并用于 Automation(自动化)项目中。
-
SoMove™ 的更新功能可使您在 Siemens TIA Portal 内部传输现有阀岛配置的更改(请参阅在 TIA Portal(TIA 门户)中更新现有 TeSys™ island 配置)。
为避免在集成过程中出现问题,请阅读产品发布注释,以确保使用中的各个组件(比如 Siemens TIA Portal 的 TeSys Island 功能块库、TeSys Island 固件、PROFIBUS DP 和 PROFINET IO 的 TeSys Island 设备描述文件、SoMove 软件以及 TeSys Island DTM 库)相互兼容。