DOCA0272ES-00

Metodología

La integración de TeSys™ island en el TIA Portal de Siemens utiliza los siguientes componentes:

  • Archivos de descripción de los dispositivos para los módulos de interfaz de bus de TeSys island PROFINET I/O y PROFIBUS DP

  • Biblioteca de bloques funcionales IEC 61131–3 para acceder a los datos de TeSys island a través de los sistemas de bus desde el TIA Portal

  • La función de importación de datos CAx del TIA Portal de Siemens para importar la composición de la isla desde el gestor de tipos de dispositivo (DTM) de TeSys island

  • Una integración TCI básica del DTM de TeSys island DTM en el TIA Portal de Siemens

  • Importación de un bloque de datos globales que contiene mensajes de alarma preventiva proporcionados por el DTM de TeSys island

Los requisitos previos para el uso y la instalación de los componentes se describen en los siguientes capítulos.

El software SoMove™ proporciona archivos AML (AutomationML o Automation Markup Language por sus siglas en inglés) que contienen la topología de TeSys™ island y partes de los datos de configuración. Estos archivos se pueden importar en el TIA Portal de Siemens mediante el uso de la función de importación de datos CAx. La función de importación de datos CAx le evitará tener que recrear la topología de la isla en el TIA Portal de Siemens. Antes de importar los archivos AutomationML, debe importar los archivos de descripción de los dispositivos correspondientes en el TIA Portal de Siemens.

NOTA:
  • Existen interrelaciones entre los Avatares de TeSys island (es decir, la topología de los dispositivos y su representación en el sistema de bus). Por eso, se recomienda que mantenga y cambie la topología de la isla solamente dentro de SoMove™.

  • Mediante el uso de la importación de datos CAx, es posible transferir los datos al TIA Portal de Siemens y utilizarlos en un proyecto de automatización.

  • La función de actualización de SoMove™ le permite transferir los cambios a las configuraciones de islas existentes dentro del TIA Portal de Siemens (consulte Actualización de una configuración de TeSys™ island existente en el TIA Portal).

    Para evitar problemas durante la integración, lea las notas de la versión del producto para asegurarse de que los componentes utilizados (como la biblioteca de bloques funcionales de TeSys island para el TIA Portal de Siemens, el firmware de TeSys island, los archivos de descripción de los dispositivos de TeSys island para PROFIBUS DP y PROFINET IO, el software SoMove y la biblioteca DTM de TeSys island) sean compatibles unos con otros.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.