DOCA0272IT-00

Metodologia

L'integrazione di TeSys™ island in Siemens TIA Portal utilizza i componenti seguenti:

  • File di descrizione del dispositivo per i bus coupler PROFINET I/O e PROFIBUS DP di TeSys island

  • Libreria blocchi di funzione IEC 61131–3 per accedere ai dati di TeSys island mediante i sistemi bus da TIA Portal

  • La funzione di importazione dei dati CAx di Siemens TIA Portal per l'importazione della composizione dell'isola dal Device Type Manager (DTM) di TeSys island

  • Un'integrazione TCI di base del DTM di TeSys island in Siemens TIA Portal

  • Importazione di un blocco di dati globale contenente messaggi di allarmi predittivi, forniti dal DTM di TeSys island

I prerequisiti per l'uso e l'installazione dei componenti vengono descritti nei capitoli seguenti.

Il software SoMove™ fornisce i file Automation Markup Language (AutomationML, AML) contenenti la topologia di TeSys™ island e parti dei dati di configurazione. È possibile importare questi file in Siemens TIA Portal mediante la funzione di importazione dei dati CAx. La funzione di importazione dei dati CAx consente di evitare la ricreazione manuale della topologia dell'isola in Siemens TIA Portal. Importare i file di descrizione del dispositivo appropriati in Siemens TIA Portal prima di importare i file AutomationML.

NOTA:
  • Esistono interdipendenze tra gli avatar in TeSys island (ovvero la topologia dei dispositivi e la relativa rappresentazione nel sistema bus). Conservare e modificare la topologia dell'isola solo in SoMove™.

  • Utilizzando la funzione di importazione dei dati CAx, i dati potrebbero essere trasferiti in Siemens TIA Portal e utilizzati in un progetto di automazione.

  • La funzione di aggiornamento di SoMove™ consente di trasferire le modifiche nelle configurazioni dell'isola esistenti in Siemens TIA Portal (vedere Aggiornamento di una configurazione di TeSys™ island esistente in TIA Portal).

    Per prevenire problemi durante l'integrazione, leggere le note sul prodotto per verificare che i singoli componenti utilizzati (es. biblioteca blocchi di funzione di TeSys island per Siemens TIA Portal, firmware di TeSys island, file di descrizione del dispositivo di TeSys island per PROFIBUS DP e PROFINET IO, software SoMove e biblioteca DTM di TeSys island) siano compatibili tra loro.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.