DOCA0272ZH-00

电源接口模块,资产管理

功能块配置文件

功能块类型

设备功能块。

数据访问类型

非循环(读)。

预期用途

电源接口模块设备。

功能

资产管理功能块的电源接口模块返回指定设备的非循环资产管理数据的状态。

以下各节提供有关该设备的接口以及 PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 功能块参数使用的详细信息。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?