Modulo de interfaz de potencia, gestión de activos
Perfil de bloque funcional
Tipo de bloque funcional |
Bloque funcional de dispositivo. |
Tipo de acceso a datos |
Acíclico (lectura). |
Uso previsto |
Dispositivo del módulo de interfaz de potencia. |
Funcionalidad |
El bloque funcional Módulo de interfaz de potencia devuelve el estado de los datos acíclicos de gestión de activos del dispositivo especificado. |
Las siguientes secciones ofrecen información detallada sobre la interfaz y el uso de los parámetros de los bloques funcionales PROFINET IO y PROFIBUS DP para este dispositivo.