Installation
Überblick
Dieses Kapitel beschreibt die Verfahren zur physischen Installation und zum Zusammenbau des LTMR-Controllers und des LTME-Erweiterungsmoduls. Außerdem werden Anschluss und Verkabelung des Controller-Klemmenblocks einschließlich der Verkabelung des Kommunikations-Ports für die Gehäuse- und Schaltschrankmontage beschrieben.
GEFAHR |
|---|
|
GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
WARNUNG |
|---|
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
|
WARNUNG: Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, darunter Blei und Bleiverbindungen, die im Bundesstaat Kalifornien als krebserregend sowie als Ursache für Geburtsfehler oder sonstige reproduktive Schäden eingestuft werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov. |
GEFAHR
WARNUNG