DOCA0128DE-02

Anschlussschemata für Modus „2 Drehzahlen“ mit Polwechsel

Anschlussschema für 3-Draht-Steuerung (Impuls) über Klemmenleiste

Nachfolgend ist das Anschlussschema für 3-Draht-Steuerung (Impuls) über Klemmenleiste dargestellt:

LS Niedrige Drehzahl

HS Hohe Drehzahl

1 Für eine Polwechsel-Applikation müssen zwei Kabelgruppen durch die Stromwandlerdurchgänge geführt werden. Der Controller kann auch vor den Schaltschützen platziert werden. In diesem Fall müssen alle den Schaltschützen nachgeschalteten Kabel den gleichen Durchmesser haben.

2 Die NC-Sperrkontakte KM1 und KM2 sind nicht obligatorisch, da die Firmware des Controllers O.1 und O.2 sperrt.

Anschlussschema für 2-Draht-Steuerung (gehalten) über Klemmenleiste

Nachfolgend ist das Anschlussschema für 2-Draht-Steuerung (gehalten) über Klemmenleiste dargestellt:

LS Niedrige Drehzahl

O Aus

HS Hohe Drehzahl

Anschlussschema für 3-Draht-Steuerung (Impuls) über Klemmenleiste mit wählbarer Netzwerksteuerung

Nachfolgend ist das Anschlussschema für 3-Draht-Steuerung (Impuls) über Klemmenleiste mit wählbarer Netzwerksteuerung dargestellt:

L Steuerung über Klemmenleiste

O Aus

N Netzwerksteuerung

Start LS Mit niedriger Drehzahl starten

Start HS Mit hoher Drehzahl starten

Anschlussschema für 2-Draht-Steuerung (gehalten) über Klemmenleiste mit wählbarer Netzwerksteuerung

Nachfolgend ist das Anschlussschema für 2-Draht-Steuerung (gehalten) über Klemmenleiste mit wählbarer Netzwerksteuerung dargestellt:

L Steuerung über Klemmenleiste

O Aus

N Netzwerksteuerung

LS Niedrige Drehzahl

HS Hohe Drehzahl

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?