DOCA0128DE-02

Fehlerbehebung

Selbstdiagnoseprüfungen

Der LTMR-Controller führt beim Einschalten und während des Betriebs Selbstdiagnoseprüfungen durch. Nachfolgend werden diese Prüfungen sowie die entdeckten Fehler und die entsprechenden Maßnahmen zur Behebung beschrieben.

Typ

Erkannter Fehler

Aktion

Schwere interne Auslösungen

Interne Temperatur – Auslösung

Diese Auslösung zeigt einen Alarm bei 80 °C, eine geringfügige Auslösung bei 85 °C und eine schwere Auslösung bei 100 °C an. Ergreifen Sie u. a. folgende Maßnahmen zur Senkung der Umgebungstemperatur:

  • Einbau eines zusätzlichen Kühllüfters

  • Montage des LTMR-Controllers und des Erweiterungsmoduls an anderer Stelle mit mehr freiem Raum um die Geräte herum.

Wenn der Fehlerzustand weiterhin besteht:

1 Schalten Sie die Spannungsversorgung aus und wieder ein.

2 Warten Sie 30 Sekunden lang.

3 Wenn die Auslösung weiterhin auftritt, müssen Sie den LTMR-Controller austauschen.

Erkannter CPU-Ausfall

Diese Auslösungen weisen auf einen Hardwarefehler hin. Zu treffende Maßnahmen:

1 Schalten Sie die Spannungsversorgung aus und wieder ein.

2 Warten Sie 30 Sekunden lang.

3 Wenn die Auslösung weiterhin auftritt, müssen Sie den LTMR-Controller austauschen.

Programm-Prüfsummenauslösung

Auslösung bei RAM-Prüfung

Stapelüberlauf

Stapelunterlauf

Watchdog-Timeout

Geringfügige interne Auslösungen

Auslösung bei ungültiger Konfiguration

Weist auf eine falsche Prüfsumme (Auslösung Prüfsummenkonfig.) oder auf eine korrekte Prüfsumme, aber falsche Daten (Auslösung Ungültige Konfig.) hin. Beide Auslösungen werden durch einen Hardwarefehler verursacht. Zu treffende Maßnahmen:

1 Schalten Sie die Spannungsversorgung aus und wieder ein und warten Sie 30 Sekunden lang.

2 Setzen Sie die Konfigurationseinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

3 Wenn die Auslösung weiterhin auftritt, müssen Sie den LTMR-Controller austauschen.

Auslösung bei Prüfsummenkonfiguration (EEROM)

Interner Netzwerkkommunikationsfehler

Diese Auslösungen weisen auf einen Hardwarefehler hin. Zu treffende Maßnahmen:

1 Schalten Sie die Spannungsversorgung aus und wieder ein und warten Sie 30 Sekunden lang.

2 Wenn die Auslösung weiterhin auftritt, müssen Sie den LTMR-Controller austauschen.

A/D außerhalb des Bereichs – Auslösung

Diagnosefehler

Prüfung Startbefehl

Weist darauf hin, dass das Gerät – entgegen dem erwarteten Zustand – die Gegenwart oder die Abwesenheit von Motorstrom erkannt hat. Folgendes prüfen:

  • Relaisausgänge

  • Gesamte Verkabelung, einschließlich:

    • Steuerungsverkabelung, inklusive aller elektromechanischen Geräte

    • Leistungsverkabelung, inklusive aller Komponenten

    • Stromwandler-Verkabelung

Wenn alle Prüfungen durchgeführt sind:

1 Setzen Sie die Auslösung zurück.

2 Wenn die Auslösung weiterhin auftritt, schalten Sie die Spannungsversorgung aus und wieder ein und warten Sie 30 Sekunden lang.

3 Wenn die Auslösung weiterhin auftritt, müssen Sie den LTMR-Controller austauschen.

Prüfung des Stoppbefehls

Stoppabfrage

Laufabfrage

Verkabelungs-/Konfigurationsauslösungen

Stromwandler-Umkehr – Auslösung

Berichtigen Sie die Polarität der Stromwandlers. Achten Sie auf Folgendes:

  • Alle externen Stromwandler zeigen in dieselbe Richtung.

  • Die gesamte Laststromwandler-Verkabelung passiert die Durchgänge in derselben Richtung.

Nach Abschluss der Prüfung:

1 Führen Sie eine Auslöserücksetzung durch.

2 Wenn die Auslösung weiterhin auftritt, schalten Sie die Spannungsversorgung aus und wieder ein und warten Sie 30 Sekunden lang.

3 Wenn die Auslösung weiterhin auftritt, müssen Sie den LTMR-Controller austauschen.

Auslösung bei Strom-/Spannungsphasenumkehr

Zu prüfen:

  • Verkabelungsanschlüsse für L1, L2 und L3, um sicherzustellen, dass die Drähte nicht gekreuzt sind.

  • Einstellung des Parameters „Motor-Phasensequenz“ (ABC vs. ACB)

Wenn alle Prüfungen durchgeführt sind:

1 Führen Sie eine Auslöserücksetzung durch.

2 Wenn die Auslösung weiterhin auftritt, schalten Sie die Spannungsversorgung aus und wieder ein und warten Sie 30 Sekunden lang.

3 Wenn die Auslösung weiterhin auftritt, müssen Sie den LTMR-Controller austauschen.

Phasenkonfiguration – Auslösung

PTC-Verbindung – Auslösung

Auf Folgendes prüfen:

  • Kurzschluss oder offener Kreis in der Verkabelung des Motortemperaturfühlers

  • Falscher Motortemperaturfühler-Typ

  • Falsche Parameterkonfiguration für das gewählte Gerät

Wenn alle Prüfungen durchgeführt sind:

1 Führen Sie eine Auslöserücksetzung durch.

2 Wenn die Auslösung weiterhin auftritt, schalten Sie die Spannungsversorgung aus und wieder ein und warten Sie 30 Sekunden lang.

3 Wenn die Auslösung weiterhin auftritt, müssen Sie den LTMR-Controller austauschen.

Spannung Phasenverlust – Auslösung

Auf Folgendes prüfen:

  • Falsche Verkabelung, z. B. lose Leitungsenden

  • Durchgebrannte Sicherung

  • Gekappter Draht

  • Einphasige Motorkonfiguration für dreiphasigen Betrieb

  • Fehler beim Verkabeln eines einphasigen Motors durch die Laststromwandler-Durchführungen für A und C

  • Ausfall der Spannungsquelle (z. B. Netzspannungsfehler)

Wenn alle Prüfungen durchgeführt sind:

1 Führen Sie eine Auslöserücksetzung durch.

2 Wenn die Auslösung weiterhin auftritt, schalten Sie die Spannungsversorgung aus und wieder ein und warten Sie 30 Sekunden lang.

3 Wenn die Auslösung weiterhin auftritt, müssen Sie den LTMR-Controller austauschen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?