DOCA0128DE-02

Überprüfen der Konfiguration

Überblick

Im letzten Schritt des Inbetriebnahmeverfahrens wird überprüft, ob alle konfigurierbaren Parameter, die in der Applikation genutzt werden, ordnungsgemäß konfiguriert sind.

Für diese Aufgabe benötigen Sie eine Hauptliste mit allen Parametern, die Sie konfiguriert haben, einschließlich der gewünschten Werte. Diese Liste muss mit den tatsächlichen Einstellungen der konfigurierten Parameter verglichen werden.

Verfahren

Die Überprüfung der Parametereinstellungen erfolgt in drei Schritten:

  • Übertragen Sie die Konfigurationsdatei vom LTMR-Controller auf den PC, auf dem SoMove mit dem TeSys T DTM ausgeführt wird. So können die aktuellen Parametereinstellungen des LTMR-Controllers eingesehen werden.

    Informationen zur Übertragung von Dateien vom LTMR-Controller auf den PC finden Sie in der Onlinehilfe zum TeSys T DTM für SoMove FDT-Container.

  • Vergleichen Sie die Hauptliste der gewünschten Parameter und deren Einstellungen mit den entsprechenden Einstellungen auf der Registerkarte Parameterliste in SoMove mit dem TeSys T DTM. Angaben zu SoMove finden Sie auf der Registerkarte Parameterliste – in der Liste der geänderten Einstellungen. Auf diese Weise verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über die Einstellungen.

  • Ändern Sie die Konfigurationseinstellungen auf die gewünschten Werte. Verwenden Sie hierzu:

    • Entweder SoMove mit dem TeSys T DTM – laden Sie die bearbeitete Datei vom PC auf den LTMR-Controller herunter.

      Informationen zur Übertragung von Dateien vom PC auf den LTMR-Controller finden Sie in der Onlinehilfe zum TeSys T DTM für SoMove FDT-Container.

    • Oder die LTMCU-HMI – um Parameter im Menü zu bearbeiten, navigieren Sie zu den Untermenü-Einstellungen und nehmen Sie die entsprechenden Änderungen vor.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?