Perte de communication
Le tableau suivant présente la perte de communication pour la communication Modbus RTU.
|
Adresse |
Registre |
No. |
Code de fonction |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur par défaut |
Svd |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0EC8 |
3785 |
1 |
0x03, |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
O |
Paramètre de fonction |
|
0x0EC9 |
3786 |
1 |
0x03, |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
1-60000 |
10 |
O |
Temporisation |
|
0x0ECA |
3787 |
1 |
0x03, |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
O |
Mode de réinitialisation |
|
0x0ECB |
3788 |
1 |
0x03, |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
0-60000 |
0 |
O |
Délai de réinitialisation automatique |
|
0x0ECC |
3789 |
1 |
0x03, |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
O |
Déclenchement à distance uniquement |