Données statistiques
Le tableau suivant présente les données statistiques pour la communication Modbus RTU.
|
Adresse |
Registre |
No. |
Code de fonction |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Svd |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1676 |
5751 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
ms |
UINT16 |
N |
Temporisateur 1 - Valeur réelle |
|
0x1677 |
5752 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
ms |
UINT16 |
N |
Temporisateur 2 - Valeur réelle |
|
0x1678 |
5753 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
ms |
UINT16 |
N |
Temporisateur 3 - Valeur réelle |
|
0x1679 |
5754 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
ms |
UINT16 |
N |
Temporisateur 4 - Valeur réelle |
|
0x167A |
5755 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur 1 - Valeur réelle |
|
0x167B |
5756 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur 2 - Valeur réelle |
|
0x167C |
5757 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur 3 - Valeur réelle |
|
0x167D |
5758 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur 4 - Valeur réelle |
|
0x167E |
5759 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements surcharge thermique |
|
0x167F |
5 760 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements rotor verrouillé |
|
0x1680 |
5761 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements rotor calé |
|
0x1681 |
5762 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements surintensité à temps défini |
|
0x1682 |
5763 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements surintensité inverse normale |
|
0x1683 |
5764 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements surintensité court retard |
|
0x1684 |
5765 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements défaut de terre calculé |
|
0x1685 |
5766 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements défaut de terre mesuré |
|
0x1686 |
5767 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements sous-intensité de phase |
|
0x1687 |
5768 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements déséquilibre de courant |
|
0x1688 |
5769 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements perte de phase de courant |
|
0x1689 |
5770 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements inversion de phase de courant |
|
0x168A |
5771 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements sous-tension de phase |
|
0x168B |
5772 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements surtension de phase |
|
0x168C |
5773 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements perte de phase de tension |
|
0x168D |
5774 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements déséquilibre de tension |
|
0x168E |
5775 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements inversion de tension de phase |
|
0x168F |
5776 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements sous-fréquence |
|
0x1690 |
5777 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements surfréquence |
|
0x1691 |
5778 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements temps de démarrage excessif |
|
0x1692 |
5779 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements perte de communication |
|
0x1693 |
5780 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements température LTMT Main Unit |
|
0x1694 |
5781 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements sous-puissance |
|
0x1695 |
5782 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements surpuissance |
|
0x1696 |
5783 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements sous-facteur de puissance |
|
0x1697 |
5784 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x1698 |
5785 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements interne équipement |
|
0x1699 |
5786 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
HMI compteur de coupures dues à une perte de communication |
|
0x169A-0x169D |
5787-5790 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x169E |
5791 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements interverrouillage DI 1 |
|
0x169F |
5792 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements interverrouillage DI 2 |
|
0x16A0 |
5793 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements interverrouillage DI 3 |
|
0x16A1 |
5794 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements interverrouillage DI 4 |
|
0x16A2 |
5795 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements interverrouillage DI 5 |
|
0x16A3 |
5796 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements interverrouillage DI 6 |
|
0x16A4 |
5797 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements interverrouillage DI 7 |
|
0x16A5 |
5798 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements interverrouillage DI 8 |
|
0x16A6 |
5799 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements interverrouillage DI 9 |
|
0x16A7 |
5800 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements interverrouillage DI 10 |
|
0x16A8 |
5801 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements interverrouillage DI 11 |
|
0x16A9 |
5802 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements interverrouillage DI 12 |
|
0x16AA |
5803 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x16AF-0x16C1 |
5807–5822 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x16BE |
5823 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements entrée analogique 1 |
|
0x16BF |
5824 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements entrée analogique 2 |
|
0x16C0 |
5825 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements entrée analogique 3 |
|
0x16C1 |
5826 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements entrée analogique 4 |
|
0x16C2 |
5827 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Sortie analogique 1 @Updated D5
|
|
0x16C3 |
5828 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Sortie analogique 2 @Updated D5
|
|
0x16C4 |
5829 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements détection d'erreur arrêt moteur |
|
0x16C5 |
5830 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements test logique interrompu |
|
0x16C6 |
5831 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Compteur de déclenchements bouton de réinitialisation bloqué |