Protection de surintensité à temps défini
Le tableau suivant répertorie les protections de surintensité à temps défini pour la communication Modbus RTU.
|
Adresse |
Registre |
No. |
Code de fonction |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur par défaut |
Svd |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0DCA |
3531 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
2 |
O |
Paramètre de fonction |
|
0x0DCB |
3532 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
%IFLC |
UINT16 |
20-1000 |
110 |
O |
Seuil d'activation |
|
0x0DCC |
3533 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
1-60000 |
300 |
O |
Temporisation pendant le démarrage moteur (TpS) |
|
0x0DCD |
3534 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
1-60000 |
200 |
O |
Temporisation pendant le fonctionnement du moteur (TpR) |
|
0x0DCE |
3535 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
%IFLC |
UINT16 |
20-1000 |
110 |
O |
Niveau d'alarme |
|
0x0DCF |
3536 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
O |
Mode de réinitialisation |
|
0x0DD0 |
3537 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
0-60000 |
0 |
O |
Délai de réinitialisation automatique |
|
0x0DD1 |
3538 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |