DOCA0355FR-01

Paramètres des sorties numériques

Description

Le TeSys Tera system prend en charge au maximum 13 sorties numériques :

  • Trois sorties numériques sur LTMT main unit.

  • Jusqu'à 10 sorties numériques avec des LTMT expansion modules.

Chaque paramètre de sortie numérique est composé de cinq registres. L'ordre et la description des paramètres de la sortie numérique 1 s'appliquent aux autres sorties numériques.

Adresse

Registre

No.

Description

0x1211

4626

5

Paramètres de la sortie numérique 1

DO 1 sur LTMT main unit

0x1216

4631

5

Paramètres de la sortie numérique 2

DO 2 sur LTMT main unit

0x121B

4636

5

Paramètres de la sortie numérique 3

DO 3 sur LTMT main unit

0x1220

4641

5

Paramètres de la sortie numérique 4

DO 4 sur LTMT expansion module

0x1225

4646

5

Paramètres de la sortie numérique 5

DO 5 sur LTMT expansion module

0x122A

4651

5

Paramètres de la sortie numérique 6

DO 6 sur LTMT expansion module

0x122F

4656

5

Paramètres de la sortie numérique 7

DO 7 sur LTMT expansion module

0x1234

4661

5

Paramètres de la sortie numérique 8

DO 8 sur LTMT expansion module

0x1239

4666

5

Paramètres de la sortie numérique 9

DO 9 sur LTMT expansion module

0x123E

4671

5

Paramètres de la sortie numérique 10

DO 10 sur LTMT expansion module

0x1242

4675

5

Paramètres de la sortie numérique 11

DO 11 sur LTMT expansion module

0x1243

4676

5

Paramètres de la sortie numérique 12

DO 12 sur LTMT expansion module

0x1248

4681

5

Paramètres de la sortie numérique 13

DO 13 sur LTMT expansion module

0x124D

4686

5

Réservé

Les paramètres des trois sorties numériques du LTMT main unit correspondent aux paramètres des sorties numériques 1 à 3.

Les paramètres des sorties numériques d'un module LTMT expansion module sont définis en fonction de la configuration du module.

Exemple : Si le TeSys Tera system se compose des éléments suivants :

  • Un LTMT main unit

  • Un module Expansion Unit LTMTIN42 BD/FM avec deux sorties numériques, configuré comme Expansion Unit 1

Alors,

  • Les paramètres des sorties numériques 1 à 3 s'appliquent aux sorties DO1 à DO3 du LTMT main unit

  • Les paramètres des sorties numériques 4 et 5 s'appliquent aux sorties DO4 et DO5 du module Expansion Unit LTMTIN42 BD/FM

Paramètres de la sortie numérique 1

Le tableau suivant présente les registres des paramètres des sorties numériques.

Adresse

Registre

No.

Code de fonction

L/E

X Unité

Type

Plage Valeur par défaut

Svd

Description

0x1211 4626 1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

0 : Active, haute

1 : Active, basse

0

O

Sortie numérique 1 - type actif

0x1212 4627 1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

0-65535
(intervalle 1)

504

O

Sortie numérique 1 - source d'entrée
0x1213 4628 1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

0-12
(intervalle 1)

7

O

Sortie numérique 1 - étiquette
0x1214 4629 1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

0 : Niveau

1 : Impulsion

0

O

Sortie numérique 1 - type de sortie
0x1215 4630 1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1 ms UINT16

0-60000
(intervalle 10)

0

O

Sortie numérique 1 - temps d'impulsion

Etiquette de sortie numérique

Le tableau suivant indique la source de la sortie pour les paramètres des sorties numériques.

Valeur de registre Etiquette de sortie numérique

0

Autre

1

DO Device internal

2

DO Trip

3

DO Alarm

4

DO Pickup

5

DO Inhibit

6

Block OP

7

CNTR OP 1

8

CNTR OP 2

9

CNTR OP 3

10

CNTR OP 4

11

CNTR OP 5

12

CNTR OP 6

Source d'entrée des sorties numériques

Le tableau suivant indique la source d'entrée de la sortie pour les paramètres des sorties numériques.

Valeur de registre

Source d'entrée de sortie numérique

0

Aucune

1

0 fixe

2

1 fixe

3–6

Réservé

7

Bouton de réinitialisation sur LTMT main unit

8

DI 1

9

DI 2

10

DI 3

11

DI 4

12

DI 5

13

DI 6

14

DI 7

15

DI 8

16

DI 9

17

DI 10

18

DI 11

19

DI 12

20

DI 13

21

DI 14

22

DI 15

23

DI 16

24

DI 17

25

DI 18

26

DI 19

27

DI 20

28

DI 21

29

DI 22

30

DI 23

31

DI 24

32-39

Réservé

40

DO 1

41

DO 2

42

DO 3

43

DO 4

44

DO 5

45

DO 6

46

DO 7

47

DO 8

48

DO 9

49

DO 10

50

DO 11

51

DO 12

52

DO 13

53-231

Réservé

232

Etat de seuil d'activation

233

Etat d'alarme

234

Etat de déclenchement

235

Détection d'erreur d'arrêt moteur

236

Réservé

237

Block Output

238–247

Réservé

248

Arrêt moteur

249

Démarrage moteur

250

Marche moteur

251

Inhibition moteur

252-263

Réservé

264

Alarme de surcharge thermique

265

Alarme de rotor verrouillé

266

Alarme de rotor calé

267

Alarme de surintensité à temps défini

268

Alarme de surintensité inverse normale

269

Alarme de surintensité court retard

270

Alarme de courant de terre calculé

271

Alarme de courant de terre mesuré

272

Alarme de sous-intensité

273

Alarme de déséquilibre de courant

274

Alarme de perte de courant de phase

275

Alarme d’inversion de courant de phase

276

Alarme de sous-tension

277

Alarme de surtension

278

Alarme de perte de tension de phase

279

Alarme de déséquilibre de tension

280

Alarme d’inversion de tension de phase

281

Alarme de sous-fréquence

282

Alarme de surfréquence

283

Réservé

284

Alarme de perte de communication

285

Alarme de surchauffe

286

Alarme de sous-puissance

287

Alarme de surpuissance

288

Alarme de sous-facteur de puissance

289-290

Réservé

291

Alarme de perte de communication HMI

292-295

Réservé

296

Seuil d'activation surcharge thermique

297

Seuil d'activation rotor verrouillé

298

Seuil d'activation rotor calé

299

Seuil d'activation surintensité à temps défini

300

Seuil d'activation surintensité inverse normale

301

Seuil d'activation surintensité court retard

302

Seuil d'activation courant de terre calculé

303

Seuil d'activation courant de terre mesuré

304

Seuil d'activation sous-intensité

305

Seuil d'activation déséquilibre de courant

306

Seuil d'activation perte de courant phase

307

Seuil d'activation inversion de courant phase

308

Seuil d'activation sous-tension

309

Seuil d'activation surtension

310

Seuil d'activation perte de tension phase

311

Seuil d'activation déséquilibre de tension

312

Seuil d'activation inversion de tension phase

313

Seuil d'activation sous-fréquence

314

Seuil d'activation surfréquence

315

Seuil d'activation temps de démarrage excessif

316

Seuil d'activation perte de communication

317

Seuil d'activation surchauffe

318

Seuil d'activation sous-puissance

319

Seuil d'activation surpuissance

320

Seuil d'activation sous-facteur de puissance

321

Réservé

322

Seuil d'activation interne équipement

323

Seuil d'activation perte de communication HMI

324-327

Réservé

328

Déclenchement surcharge thermique

329

Déclenchement rotor verrouillé

330

Déclenchement rotor calé

331

Déclenchement surintensité à temps défini

332

Déclenchement surintensité inverse normale

333

Déclenchement surintensité court retard

334

Déclenchement courant de terre calculé

335

Déclenchement courant de terre mesuré

336

Déclenchement sous-intensité

337

Déclenchement déséquilibre de courant

338

Déclenchement perte de phase courant

339

Déclenchement inversion de phase courant

340

Déclenchement sous-tension

341

Déclenchement surtension

342

Déclenchement perte de phase tension

343

Déclenchement déséquilibre de tension

344

Déclenchement inversion de phase tension

345

Déclenchement sous-fréquence

346

Déclenchement surfréquence

347

Déclenchement temps de démarrage excessif

348

Déclenchement perte de communication

349

Déclenchement surchauffe

350

Déclenchement sous-puissance

351

Déclenchement surpuissance

352

Déclenchement sous-facteur de puissance

353

Réservé

354

Déclenchement interne équipement

355

Déclenchement perte de communication HMI

356-359

Réservé

360

Alarme interverrouillage 1

361

Alarme interverrouillage 2

362

Alarme interverrouillage 3

363

Alarme interverrouillage 4

364

Alarme interverrouillage 5

365

Alarme interverrouillage 6

366

Alarme interverrouillage 7

367

Alarme interverrouillage 8

368

Alarme interverrouillage 9

369

Alarme interverrouillage 10

370

Alarme interverrouillage 11

371

Alarme interverrouillage 12

372-375

Réservé

376

Seuil d'activation interverrouillage 1

377

Seuil d'activation interverrouillage 2

378

Seuil d'activation interverrouillage 3

379

Seuil d'activation interverrouillage 4

380

Seuil d'activation interverrouillage 5

381

Seuil d'activation interverrouillage 6

382

Seuil d'activation interverrouillage 7

383

Seuil d'activation interverrouillage 8

384

Seuil d'activation interverrouillage 9

385

Seuil d'activation interverrouillage 10

386

Seuil d'activation interverrouillage 11

387

Seuil d'activation interverrouillage 12

388-391

Réservé

392

Déclenchement interverrouillage 1

393

Déclenchement interverrouillage 2

394

Déclenchement interverrouillage 3

395

Déclenchement interverrouillage 4

396

Déclenchement interverrouillage 5

397

Déclenchement interverrouillage 6

398

Déclenchement interverrouillage 7

399

Déclenchement interverrouillage 8

400

Déclenchement interverrouillage 9

401

Déclenchement interverrouillage 10

402

Déclenchement interverrouillage 11

403

Déclenchement interverrouillage 12

404-407

Réservé

408

Alarme AI1

409

Alarme AI2

410

Alarme AI3

411

Alarme AI4

412-423

Réservé

424

Activation AI1

425

Activation AI2

426

Activation AI3

427

Activation AI4

428-439

Réservé

440

Déclenchement AI1

441

Déclenchement AI2

442

Déclenchement AI3

443

Déclenchement AI4

444-503

Réservé

504

Sortie contacteur 1

505

Sortie contacteur 2

506

Sortie contacteur 3

507

Sortie contacteur 4

508

Sortie contacteur 5

509-535

Réservé

536

Moteur en marche avant

537

Moteur en marche arrière

538

Moteur en marche avant rapide

539

Moteur en marche arrière rapide

540

Moteur en étoile (marche avant)

541

Moteur en triangle (marche avant)

542

Moteur en étoile (marche arrière)

543

Moteur en triangle (marche arrière)

544

Moteur en commutation étoile-triangle (marche avant)

545

Moteur en commutation étoile-triangle (marche arrière)

546

Temps d'interverrouillage actif

547

Pause commutation active

548-551

Réservé

552

Etat commande permissive 1

553

Etat commande permissive 2

554

Etat commande permissive 3

555

Etat commande permissive 4

556

Etat commande permissive 5

557

Etat commande permissive 6

558

Etat commande permissive 7

559

Etat commande permissive 8

560-583

Réservé

584

Inhibition aucune tension

585

Inhibition sous-tension

586

Inhibition déclenchement

587

Inhibition thermique

588

Inhibition démarrages max

589

Inhibition interverrouillage 1

590

Inhibition interverrouillage 2

591

Inhibition interverrouillage 3

592

Inhibition interverrouillage 4

593

Inhibition interverrouillage 5

594

Inhibition interverrouillage 6

595

Inhibition interverrouillage 7

596

Inhibition interverrouillage 8

597

Inhibition interverrouillage 9

598

Inhibition interverrouillage 10

599

Inhibition interverrouillage 11

600

Inhibition interverrouillage 12

601

Inhibition arrêt DI local

602

Inhibition arrêt DI distant

603

Inhibition arrêt communication

604

Inhibition arrêt forcé

605

Inhibition anti-backspin

606

Réservé

607

Inhibition changement de direction

608

Inhibition changement vitesse

609

Inhibition arrêt personnalisé

610-615

Réservé

616

Sensor Module - erreur de communication détectée

617

Expansion Unit - erreur de communication détectée

618

Réservé

619

Erreur d'interface EEPROM détectée

620

Erreur de somme de contrôle EEPROM détectée

621

Erreur de configuration détectée

622

Réservé

623

Erreur majeure de température interne détectée

624

Timeout chien de garde détecté

625-627

Réservé

628

Débordement registre énergie

629

Erreur détectée pendant l'initialisation d'Expansion Unit

630

Erreur d'initialisation RTC détectée

631

Erreur mineure de température interne détectée

632-647

Réservé

648

Timeout de chien de garde SM détecté

649

Erreur de conversion ADC détectée

650

Erreur flash détectée

651

Réservé

652

Configuration de tension non détectée

653

Réservé

654

Erreur d'étalonnage détectée

655

Erreur de mesure VL1 détectée

656

Erreur de mesure VL2 détectée

657

Erreur mesure VL3 détectée

658

Erreur de mesure gain faible IL1 détectée

659

Erreur de mesure gain élevé IL1 détectée

660

Erreur de mesure gain faible IL2 détectée

661

Erreur de mesure gain élevé IL2 détectée

662

Erreur de mesure gain faible IL3 détectée

663

Erreur de mesure gain élevé IL3 détectée

664-679

Réservé

680

Port Modbus RTU/Profibus - Aucune communication

681

Port HMI - Aucune communication

682-65535

Réservé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?