DOCA0257IT-01

Misurazione dell uscita analogica

È possibile collegare un massimo di due uscite analogiche a due LTMTAN21 expansion modules per ottenere misurazioni analogiche. Ogni modulo ha una uscita analogica.

Caratteristica

Valore

Intervallo

4–20 mA

Unità

mA

Risoluzione

0,1

Intervallo di aggiornamento

100 ms

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?