Sottopotenza
Descrizione
Il Under Power Funzione di protezione da genera i seguenti segnali:
-
Allarme: La potenza attiva misurata scende sotto il livello di allarme.
-
Disinnesto: La potenza attiva misurata scende al di sotto del livello di intervento per il ritardo specificato.
Impostazione dei parametri
Il Funzione di protezione da Under Power ha le seguenti impostazioni configurabili:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Disable |
|
Trip Level |
20–1000% of nominal power in step of 1% |
60% of nominal power |
|
Time Delay |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
0.1 s |
|
Alarm Level |
20–1000% of nominal power in step of 1% |
60% of nominal power |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0.0 s |