DOCA0257IT-01

Protezione interna del dispositivo

Impostazioni dei parametri

Il funzione di protezione Device Internal dispone delle seguenti impostazioni configurabili:

Parameter

Setting range

Default Value

Time Delay

0.1–6000.00 s in step of 0.01 s

1 s

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

DI + Reset Key

NOTA: Il Device Internal si attiva se una qualsiasi di queste diagnosi viene rilevata dopo il ritardo temporale. Per ulteriori informazioni, consultare Errore interno del dispositivo rilevato.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?