DOCA0257IT-01

Disinnesto terra calcolata

Descrizione

La corrente di terra è una corrente sbilanciata che fluisce attraverso il neutro del sistema trifase. In condizioni normali, la corrente di terra è trascurabile o nulla. È presente solo quando si verifica un guasto a terra.

PERICOLO
RILEVAMENTO DISINNESTO NON CORRETTO
  • Calculated Ground Trip non proteggerà le persone dai danni causati dal rilevamento della corrente di terra.
  • Calculated Ground Trip L'impostazione del pickup deve essere configurata in modo da proteggere il motore e le relative apparecchiature.
  • Calculated Ground Trip devono essere conformi alle normative e ai codici di sicurezza nazionali e locali.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

La corrente di terra viene calcolata internamente da LTMTCT/LTMTCTV sensor module. Il funzione di protezione Calculated Ground Trip genera i seguenti segnali:

  • Allarme: La corrente di terra calcolata supera il livello di allarme.

  • Disinnesto: Il rilevamento della corrente di terra supera il livello di intervento per il ritardo specificato.

La funzione di protezione può essere disabilitata quando il motore è nello stato Avvio, per evitare disinnesti indesiderati.

Si consiglia di utilizzare quanto segue per Protezione Calculated Ground Trip :

  • IFLCmin= 0,3 A in 0,3-3 A (analogamente per 25 A e 100 A).

  • Soglia minima di intervento del dispositivo di protezione contro i guasti a terra = 50% di 0,3 A = 0,15 A.

NOTA:
  • Se si mantiene l'impostazione di protezione al di sotto del 50% di IFLCmin, utilizzare il trip di terra misurato con CBCT.

  • Calculated Ground Trip La protezione non è applicabile in modalità monofase.

  • L'isteresi non è applicabile alla corrente di terra calcolata regolando meno del 10% della FLC.

Impostazione dei parametri

Il funzione di protezione da Calculated Ground Trip ha le seguenti impostazioni configurabili:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm

  • Trip

  • Alarm + Trip

Trip

Trip Level

10–500% of IFLC in step of 1%

20% of IFLC

Time Delay

0.05–600.00 s in step of 0.01 s

0.2 s

Alarm Level

10–500% of IFLC in step of 1%

20% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0–6000.0 s in step of 0.1 s

0.0 s

Function While Motor Starting

  • Disable

  • Enable

Disable

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?