DOCA0257IT-01

Frequenza

Descrizione

LTMT main unit misura la frequenza della tensione trifase fornita al motore. La funzione di frequenza fornisce il valore misurato in base alla tensione della fase 1. In caso di perdita di tensione della fase 1, la frequenza non viene misurata.

Caratteristiche

Caratteristica

Valore

Unità

Hz

Risoluzione

0,01 Hz

Intervallo di aggiornamento

20 ms

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?