DOCA0257IT-01

Memoria termica

Descrizione

LTMT main unit calcola la memoria termica in base ai parametri della classe di disinnesto e del fattore di servizio delle impostazioni della protezione da sovraccarico termico.

Caratteristiche

Caratteristica

Valore

Unità

%

Risoluzione

1%

Intervallo di aggiornamento

20 ms

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?