DOCA0257IT-01

Numero massimo di avviamenti

Descrizione

La funzione numero massimo di avviamenti evita che il motore venga danneggiato da avviamenti frequenti. Questa funzione permette al motore di avviarsi solo per un numero prestabilito di volte entro un determinato periodo di tempo. Se il numero di avviamenti supera il valore impostato, questa funzione mantiene il LTMT main unit in modalità di disabilitazione, contribuendo a impedire un ulteriore avvio del motore.

Impostazione dei parametri

Impostazioni configurabili del numero massimo di avviamenti funzione:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Enable

Enable

Permissive Starts

1–30 in step of 1

6 starts

Reference Time

15–60 m in step of 1

30 m

Inhibit Period

1–120 m in step of 1

5 m

Time between Starts

0–120 m in step of 1

0 m

Il parametro della funzione numero massimo di avvii presenta le seguenti caratteristiche:

  • Partenze permissive: Gli avviamenti del motore sono consentiti entro il tempo di riferimento definito.

  • Ora di riferimento: Il tempo di avvio del motore deve essere limitato in base agli avvii permissivi configurati.

  • Periodo di inibizione: Il periodo di inibizione del motore, dopo l'ultimo avvio consentito.

  • Tempo tra le partenze: Mantenuto il divario temporale tra le due partenze permissive.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?