Fattore sottopotenza
Descrizione
Il La funzione di protezione del Under Power Factor genera i seguenti segnali:
-
Allarme: Il fattore di potenza (cos ɸ) scende sotto il livello di allarme.
-
Disinnesto: Il fattore di potenza (cos ɸ) scende al di sotto del livello di intervento per il ritardo specificato.
Impostazione dei parametri
Il La funzione di protezione del Under Power Factor ha le seguenti impostazioni configurabili:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Disable |
|
Trip Level |
0.40–1.00 in step of 0.01 |
0.6 PF |
|
Time Delay |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
0.1 s |
|
Alarm Level |
0.40–1.00 in step of 0.01 |
0.6 PF |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |