Inversione di fase corrente
Descrizione
La funzione Current Phase Reversal aiuta a identificare il cablaggio errato del motore trifase.
La funzione di Current Phase Reversal genera i seguenti segnali:
-
Allarme: Se la sequenza della fase di corrente rilevata non corrisponde alla fase impostazione rotazione .
-
Disinnesto: Se la sequenza di corrente rilevata non corrisponde all'impostazione di rotazione fase, per il ritardo specificato.
Impostazione dei parametri
La funzione di Current Phase Reversal ha le seguenti impostazioni configurabili:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Trip |
|
Time Delay |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
0.1 s |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |