Diretto online reversibile
Descrizione
L’avviatore Diretto online reversibile richiede i seguenti ingressi e uscite digitali:
-
Tre ingressi digitali per l'avviamento locale del motore in avanti, l'avviamento locale all'indietro e l'arresto locale.
-
Due uscite digitali per il comando motore MARCIA avanti (USCITA CONTATTORE 1) e il comando MARCIA indietro (USCITA CONTATTORE 2).
Schema di cablaggio
Esempio di schema di cablaggio di TeSys Tera system in modalità Diretto online reversibile:
KM1: USCITA CONTATTORE 1 (avanti)
KM2: USCITA CONTATTORE 2 (indietro)
Diagramma logico
Lo schema seguente mostra lo schema logico dell’avviatore Diretto online reversibile.
Principio di funzionamento
Quando si seleziona la modalità Diretto online reversibile, l'avvio del motore può essere effettuato da una delle seguenti origini:
-
Comando di avvio da un’origine valida in base alla selezione modo operativo.
-
Comando di avvio da Funzione avviamento forzato.
-
Comando di avvio da Funzione riavvio automatico.
Se viene ricevuto un comando di avvio in avanti da una delle origini precedenti e se il motore è Pronto per l'avviamento (vale a dire nessun rilevamento di una causa di inibizione), TeSys Tera system attiva l'USCITA CONTATTORE 1 principale avanti.
Analogamente, se viene ricevuto un comando di avvio indietro da una delle origini precedenti e se il motore è pronto a partire (vale a dire nessun rilevamento di una causa di inibizione), TeSys Tera system attiva l'USCITA CONTATTORE 2 principale indietro.
La logica del cambio di direzione dipende da Cambia direzione .
TeSys Tera system disattiva l'USCITA CONTATTORE 1 e l'USCITA CONTATTORE 2 se viene rilevata una delle seguenti cause di arresto del motore:
-
Comando di arresto da un’origine valida in base al modo operativo selezionato.
-
Comando di arresto da un ingresso digitale assegnato ad Arresto forzato (opzionale), fare riferimento a Assegnazione ingressi .
-
Comando di arresto da funzione di riavvio automatico.
-
Disinnesto rilevato.
Assegnazione predefinita DI/DO
Quando è selezionato il tipo di avviatore Diretto online reversibile, l'assegnazione e le impostazioni predefinite degli ingressi e delle uscite digitali sono i seguenti:
|
DI parameters |
DI01 settings |
DI02 settings |
DI03 settings |
DI04 settings |
|---|---|---|---|---|
|
Trigger type |
Active high |
Active low |
Active high |
Active high |
|
Input source |
Local-START> DI |
Local-STOP DI |
Local-START< DI |
Mode Selection 1 |
|
Validation time |
10 ms |
10 ms |
10 ms |
10 ms |
|
DO parameters |
DO01 settings |
DO02 settings |
DO03 settings |
|---|---|---|---|
|
Active type |
Active high |
Active high |
Active high |
|
Input source |
CONTACTOR OUTPUT 1 |
CONTACTOR OUTPUT 2 |
Trip |
|
Tag |
CNTR OP 1 |
CNTR OP 2 |
Trip DO |
|
Output type |
Level |
Level |
Level |