Rotore bloccato
Descrizione
Il funzione di protezione contro il Locked Rotor protegge il motore durante l'avvio. Il condizione di Locked Rotor si verifica principalmente a causa di un carico eccessivo o di un collegamento improprio tra il rotore e l'albero. Il Locked Rotor funzione di protezione contro il è attiva solo durante l'avvio del motore.
Il Locked Rotor funzione di protezione da genera i seguenti segnali:
-
Allarme: Una delle correnti trifase del motore supera il livello di allarme durante l’avvio del motore.
-
Disinnesto: Una qualsiasi delle correnti di fase del motore supera il livello di intervento per il ritardo specificato durante l'avvio del motore.
Impostazione dei parametri
La funzione di protezione dal blocco del rotore offre le seguenti impostazioni configurabili:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Trip |
|
Trip Level |
150–1000% of IFLC in step of 1% |
200% of IFLC |
|
Time Delay |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
10 s |
|
Alarm Level |
150–1000% of IFLC in step of 1% |
200% of IFLC |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |