Ingressi digitali
AVVERTIMENTO |
|---|
|
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELLA MACCHINA
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni
alle apparecchiature.
|
TeSys Tera system supporta un massimo di 24 ingressi digitali:
-
Quattro ingressi digitali attivi su LTMT main units.
-
Fino a 20 ingressi digitali con LTMT expansion modules.
Configurazione degli ingressi
La configurazione degli ingressi digitali può essere effettuata attraverso una delle seguenti interfacce:
-
Un PC sul quale viene eseguito TeSys Tera DTM incorporato in un contenitore FDT quale il software SoMove.
-
La LTMTCUF control operator unit.
-
Un PLC o un DCS attraverso la rete di comunicazione.
Ogni ingresso digitale presenta i seguenti parametri:
|
Parameter |
Setting range |
|---|---|
|
Trigger type |
|
|
Validation time |
0 to 60000 ms in step of 10 ms |
|
Input source |
See list in input assignment |
Gli ingressi digitali sono, per impostazione predefinita, impostati in base al tipo di avviatore motore selezionato.
Tipo di ingresso
I parametri Tipo attivo e Tempo di convalida (t) definiscono come le informazioni fisiche collegate all'ingresso (A) vengono convertite nelle informazioni sull'ingresso digitale (B) elaborate da LTMT main unit.
Assegnazione ingressi
|
Origine di ingresso |
Descrizione |
|---|---|
|
Other |
Non utilizzare, riservato per una futura funzione programmabile. |
|
Trip Reset DI |
Utilizzato per configurare l'ingresso digitale per il reset del disinnesto. |
|
Breaker Close DI |
Utilizzato nella logica personalizzata per personalizzare l'applicazione. Questo ingresso non è utilizzato direttamente dalla logica dell’avviatore motore. |
|
Breaker Open DI |
Utilizzato nella logica personalizzata per personalizzare l'applicazione. Questo ingresso non è utilizzato direttamente dalla logica dell’avviatore motore. |
|
Local-START> DI |
Comando di avvio in avanti locale. Utilizzato dalla logica dell’avviatore motore in base al tipo di avviatore selezionato. |
|
Local-START>> DI |
Comando locale di avvio in avanti rapido (avanti ad alta velocità). Utilizzato dalla logica dell’avviatore motore in base al tipo di avviatore selezionato. |
|
Local-STOP DI |
Comando di arresto locale. Utilizzato dalla logica dell’avviatore motore in base al tipo di avviatore selezionato. |
|
Local-START< DI |
Comando locale di avvio inverso. Utilizzato dalla logica dell’avviatore motore in base al tipo di avviatore selezionato. |
|
Local-START<< DI |
Comando locale di avvio inverso rapido (inversione ad alta velocità). Utilizzato dal modulo dell’avviatore in base al tipo di avviatore selezionato. |
|
Remote-START> DI |
Comando remoto di avvio in avanti. Utilizzato dalla logica dell’avviatore motore in base al tipo di avviatore selezionato. |
|
Remote-START>> DI |
Comando locale di avvio in avanti rapido (avanti ad alta velocità). Utilizzato dalla logica dell’avviatore motore in base al tipo di avviatore selezionato. |
|
Remote-STOP DI |
Comando remoto di arresto. Utilizzato dalla logica dell’avviatore motore in base al tipo di avviatore selezionato. |
|
Remote-START< DI |
Comando remoto di avvio inverso. Utilizzato dalla logica dell’avviatore motore in base al tipo di avviatore selezionato. |
|
Remote-START<< DI |
Comando remoto di avvio inverso rapido (inversione ad alta velocità). Utilizzato dalla logica dell’avviatore motore in base al tipo di avviatore selezionato. |
|
Interlock 1 |
È possibile configurare fino a 12 ingressi digitali come interblocchi. Questi ingressi di interblocco sono utilizzati da:
|
|
Interlock 2 |
|
|
Interlock 3 |
|
|
Interlock 4 |
|
|
Interlock 5 |
|
|
Interlock 6 |
|
|
Interlock 7 |
|
|
Interlock 8 |
|
|
Interlock 9 |
|
|
Interlock 10 |
|
|
Interlock 11 |
|
|
Interlock 12 |
|
|
Contactor open DI |
Utilizzato nella logica personalizzata per personalizzare l'applicazione. Questo ingresso non è utilizzato direttamente dalla logica dell’avviatore motore. |
|
Run DI |
Utilizzato dalla logica dell'avviatore del motore per verificare il feedback del contattore/RUN. |
|
Block Input |
Utilizzato per scopi di coordinamento. Se l'ingresso di blocco è presente, TeSys Tera system bloccherà l'uscita di disinnesto. |
|
Logic test DI |
Utilizzato per eseguire test logici. |
|
Mode selection 1 |
Utilizzato per selezionare la modalità di funzionamento: Locale 1, locale 2, locale 3 o remota |
|
Mode selection 2 |
|
|
Forced start |
Utilizzato dalla funzione di avviamento forzato. |
|
Forced stop |
Utilizzato dalla logica di avviamento del motore come arresto forzato. |
|
Self test without trip |
Utilizzata dalla funzione di prova. |
|
Self test with trip |
Utilizzata dalla funzione di prova. |
|
Nessuno |
_ |
AVVERTIMENTO