DOCA0257IT-01

Sovraccarico

Descrizione

Nell avviatore sovraccarico, sono necessarie solo due uscite digitali per il comando RUN del motore (USCITA DEL CONTATTORE 1 (DO1) e stato di intervento (DO3)).

Schema di cablaggio

Esempio di schema di cablaggio del sistema TeSys Tera system con avviatore per sovraccarico:

NOTA: I terminali O1 e O3 sono collegati in serie.

Principio di funzionamento

Quando è selezionato avviamento con sovraccarico, TeSys Tera system non accettare alcun comando di avvio o arresto per controllare il motore. Avviamento e arresto devono essere collegati esternamente come mostrato nello schema di cablaggio. In modalità Sovraccarico, TeSys Tera system disinnesta il motore al verificarsi di una condizione di disinnesto.

La USCITA 1 DEL CONTATTORE può essere configurata su qualsiasi DO di TeSys Tera system. Ciò abilita Massimi avviamenti / ora e la funzione Timer antirotazione inversa in modaltià Sovraccarico.

TeSys Tera system attiva l'USCITA CONTATTORE 1 se il motore è pronto all’avviamento (vale a dire nessun Rilevamento di una causa di inibizione).

TeSys Tera system disattiva l'USCITA CONTATTORE 1 se viene rilevata una delle seguenti cause di arresto del motore:

La combinazione di DO1 e DO3 azionerà il motore.

Assegnazione predefinita DI/DO

Quando si seleziona il tipo di avviatore Sovraccarico, l'assegnazione e le impostazioni predefinite degli ingressi e delle uscite digitali sono le seguenti.

Parametri DI

Impostazioni DI1

Impostazioni DI2

Impostazioni DI3

Impostazioni DI4

Tipo trigger

Attivo alto

Attivo alto

Attivo alto

Attivo alto

Origine di ingresso

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Tempo di convalida

10 ms

10 ms

10 ms

10 ms

Parametri DO

Impostazioni DO1

Impostazioni DO2

Impostazioni DO3

Tipo attivo

Attivo alto

Attivo alto

Attivo basso

Origine di ingresso

USCITA CONTATTORE 1

Nessuno

Stato di scatto

Tag

Altro

Altro

Disinnesto DO

Tipo di uscita

Livello

Livello

Livello

Durata impulso

0 ms

0 ms

0 ms

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?