DOCA0257IT-01

Squilibrio di corrente

Descrizione

La funzione di protezione da Current Imbalance genera i seguenti segnali:

  • Allarme: Current Imbalance supera il livello di allarme.

  • Disinnesto: Current Imbalance supera il livello di intervento per il ritardo specificato.

NOTA: Funzione di protezione da Current Imbalance La funzione di protezione non è applicabile in modalità monofase.

Impostazione dei parametri

ATTENZIONE
PERICOLO DI SURRISCALDAMENTO DEL MOTORE
  • La impostazione dello Current Imbalance deve essere impostato correttamente per proteggere il cablaggio e le apparecchiature del motore dai danni causati dal surriscaldamento del motore.
  • Le impostazioni devono adeguarsi alle normative e ai codici nazionali e locali in materia di sicurezza.
  • Prima di impostare questo parametro, consultare le istruzioni del costruttore del motore.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

La funzione di protezione da Current Imbalance ha le seguenti impostazioni configurabili:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Alarm + Trip

Trip Level

5–100% in step of 5%

20%

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

5 s

Alarm Level

5–100% in step of 5%

20%

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?