Fase sottocorrente
Descrizione
La Phase Under Current si verifica generalmente quando il motore funziona senza carico.
La Phase Under Current genera i seguenti segnali:
-
Allarme: Una delle correnti trifase del motore scende sotto il livello di allarme.
-
Disinnesto: Una qualsiasi delle correnti di fase del motore scende al di sotto del livello di intervento per il ritardo specificato.
Impostazione dei parametri
La Phase Under Current ha le seguenti impostazioni configurabili:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Alarm |
|
Trip Level |
15–100% of IFLC in step of 1% |
50% of IFLC |
|
Time Delay |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
10 s |
|
Alarm Level |
15–100% of IFLC in step of 1% |
50% of IFLC |
|
Reset Mode |
|
Auto |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
5 s |