Sovracorrente di breve durata
Descrizione
Il TeSys Tera system fornisce il tempo definito Funzione di protezione da Short Time Overcurrent .
Il funzione di protezione da Short Time Overcurrent genera i seguenti segnali:
-
Allarme: Una delle correnti trifase del motore supera il livello di allarme.
-
Disinnesto: Una qualsiasi delle correnti di fase del motore supera il livello di intervento per il ritardo specificato.
AVVERTIMENTO |
|---|
|
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni
alle apparecchiature.
|
DO2 è configurato come Short Time Overcurrent.
Impostazione dei parametri
Il funzione di protezione da Short Time Overcurrent ha le seguenti impostazioni configurabili:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Disable |
|
Trip Level |
100–1000% of IFLC in step of 1% |
100% of IFLC |
|
Time Delay |
0.05–10.00 s in step of 0.01 s |
0.05 s |
|
Alarm Level |
100–1000% of IFLC in step of 1% |
100% of IFLC |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |
AVVERTIMENTO