DOCA0257IT-01

Interruzione della comunicazione con il terminale HMI

Descrizione

HMI Funzione di perdita di comunicazione:

  • Rileva la perdita di comunicazione tra LTMT main unit e HMI collegato tramite la HMI una volta stabilita la comunicazione.

  • Genera un allarme o un'azione di sgancio in base all'impostazione della funzione.

Impostazione dei parametri

Parameter

Range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm

  • Trip

  • Alarm + Trip

Disable

Time Delay

0.1 – 6000.0 s in step of 0.1 s

1 s

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto Reset Delay

0.0 – 6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?