Protezione termica
Descrizione
TeSys Tera system supporta gli ingressi di temperatura:
-
Un ingresso di temperatura su LTMT main unit, che può essere configurato come PT100 o PTC.
La funzione di protezione dalla temperatura genera i seguenti segnali:
-
Allarme: Il valore della temperatura supera il livello di allarme.
-
Disinnesto: Il valore della temperatura supera il livello di intervento per il ritardo desiderato.
Impostazione dei parametri LTMT Main Unit
La funzione di protezione dalla temperatura di LTMT main unit ha le seguenti impostazioni configurabili:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Disable |
|
PT100 trip level (applicable if PT100 sensor is selected) |
25.0–180.0 °C in step of 0.1 °C |
130.0 °C |
|
PTC trip level (applicable if PTC sensor is selected) |
2700–4000 Ω in step of 1 Ω |
2700 Ω |
|
PTC trip level reset (if PTC sensor is selected) |
1600–2300 Ω in step of 1 Ω |
1600 Ω |
|
Time Delay |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
1 s |
|
PT100 alarm level (applicable if PT100 sensor is selected) |
25.0–180.0 °C in step of 0.1 °C |
130.0 °C |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |