DOCA0257IT-01

Potenza attiva, potenza reattiva e potenza apparente

Motore trifase

La formula per la potenza attiva, la potenza reattiva e la potenza apparente del motore trifase è la seguente:

  • La potenza attiva, nota anche come potenza reale, misura la potenza RMS media. La potenza attiva totale per un motore trifase P (kW) è ricavata dalla seguente formula:

  • La misurazione della potenza reattiva Q (kVAR) è ricavata dalla seguente formula:

  • La misurazione della potenza apparente S (kVA) è ricavata dalla seguente formula:

Motore monofase

La formula per la potenza attiva, la potenza reattiva e la potenza apparente del motore monofase è la seguente:

  • Potenza attiva: P (kW) = |(VL1 x IL1 x cosφ)|

  • Potenza reattiva Q (kVAR) = |(VL1 x IL1 x sinφ)|

  • Potenza apparente: S (kVA) = |(VL1 x IL1)| 

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?