DOCA0257IT-01

Corrente RMS

Descrizione

LTMT main unit misura i valori RMS delle correnti di linea utilizzando un LTMTCT/LTMTCTV sensor module.

  • IL1: Corrente RMS fase 1

  • IL2: Corrente RMS fase 2

  • IL3: Corrente RMS fase 3

Caratteristiche

Caratteristica

Valore

Unità

Ampere (A)

Risoluzione

0,001 A

Intervallo di aggiornamento

20 ms

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?