Principio di funzionamento degli avviatori motore
AVVERTIMENTO |
|---|
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni
alle apparecchiature.
|
In base ai requisiti dell'applicazione, vengono utilizzati diversi tipi di avviatori per accendere o spegnere il motore. Sono disponibili più tipi di motore con differenti collegamenti di cablaggio per il controllo del motore in base all'applicazione. TeSys Tera system offre la possibilità di scegliere gli avviatori adeguati per controllare il motore in base ai vari tipi di applicazione.
Lo schema seguente mostra il diagramma a blocchi dell’avviatore motore TeSys Tera.
Una volta ricevuto il comando di ingresso Avviamento o Arresto, la logica dell'avviatore motore convalida l’origine di ingresso. In base alla modalità operativa selezionata, viene eseguito il comando Avviamento o Arresto. La logica dell’avviatore motore controlla le condizioni pre-avviamento (stato inibizione e stato motore). In funzione del tipo di avviatore selezionato, la logica dell'avviatore motore esegue la logica di controllo e aggiorna l'uscita di controllo del contattore e lo stato di inibizione.
Gli ingressi e le uscite della logica dell’avviatore motore sono configurabili dall’utente. TeSys Tera system consente di personalizzare la logica dell’avviatore motore aggiungendo logica personalizzata prima o dopo la logica dell’avviatore motore. Vedere, ad esempio, il diagramma a blocchi seguente.
Per maggiori informazioni sull'editor di logica personalizzata, fare riferimento a TeSys Tera Motor Management System DTM Library Online Help Guide – DOCA0275EN.
AVVERTIMENTO