Sovracorrente normale inversa
Descrizione
Il TeSys Tera system fornisce la funzione di protezione da Normal Inverse Overcurrent (classe A IEC – inversione standard).
Il tempo di intervento del protezione Normal Inverse
Overcurrent è dato dalla formula:
Dove:
-
T = Tempo di disinnesto
-
TMS = Moltiplicatore di tempo
-
k e α sono le costanti del tipo di curva. Per la curva inversa standard, k = 0,140 e α = 0,020
-
I = corrente effettiva
-
Ip= Impostazione corrente di attivazione
Il Funzione di protezione da Normal Inverse Overcurrent genera i seguenti segnali:
-
Allarme: Una delle correnti trifase del motore supera il livello di allarme.
-
Disinnesto: Una qualsiasi delle correnti di fase del motore supera il livello di intervento per il tempo derivato dalla curva IEC classe A e dall'impostazione del ritardo temporale (TMS).
Impostazione dei parametri
Il Funzione di protezione da Normal Inverse Overcurrent ha le seguenti impostazioni configurabili:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Disable |
|
Trip Level |
20–1000% of IFLC in step of 1% |
50% of IFLC |
|
Time Delay (TMS) |
0.1–20.0 s in step of 0.1 s |
0.1 s |
|
Alarm Level |
20–1000% of IFLC in step of 1% |
50% of IFLC |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |