DOCA0257IT-01

Codice disinnesto

Codice disinnesto

Descrizione disinnesto

1

Disinnesto per sovraccarico termico

2

Disinnesto per rotore bloccato

3

Disinnesto per rotore in stallo

4

Disinnesto per sovracorrente a soglia di tempo

5

Disinnesto per sovracorrente inversa normale

6

Disinnesto per sovracorrente a breve termine

7

Disinnesto a terra calcolato

8

Disinnesto a terra misurato

9

Disinnesto per corrente insufficiente fase

10

Disinnesto per squilibrio di corrente

11

Disinnesto per perdita fase di corrente

12

Disinnesto per inversione fase di corrente

13

Disinnesto per tensione insufficiente fase

14

Disinnesto per sovratensione fase

15

Disinnesto per perdita di fase tensione

16

Disinnesto per squilibrio di tensione

17

Disinnesto per inversione di fase tensione

18

Disinnesto per frequenza insufficiente

19

Disinnesto per sovrafrequenza

20

Disinnesto per tempo di avvio eccessivo

21

Disinnesto per perdita di comunicazione

22

Disinnesto per sovratemperatura

23

Disinnesto per tensione insufficiente

24

Disinnesto per sovrapotenza

25

Disinnesto per fattore potenza insufficiente

26

Riservato

27

Disinnesto interno dispositivo

28

HMI interruzione della comunicazione

29

Disinnesto per rilevamento errore di cablaggio

30–32

Riservato

33

Disinnesto interblocco 1

34

Disinnesto interblocco 2

35

Disinnesto interblocco 3

36

Disinnesto interblocco 4

37

Disinnesto interblocco 5

38

Disinnesto interblocco 6

39

Disinnesto interblocco 7

40

Disinnesto interblocco 8

41

Disinnesto interblocco 9

42

Disinnesto interblocco 10

43

Disinnesto interblocco 11

44

Disinnesto interblocco 12

45–64

Riservato

65

Ingresso analogico 1 intervento

66

Ingresso analogico 2 intervento

67

Ingresso analogico 3 intervento

68

Ingresso analogico 4 intervento

69–94

Riservato

95

Tasto reset bloccato

96

Disinnesto per test logico interrotto

97

Disinnesto per rilevamento errore arresto motore

98

Riservato

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?