Targhetta
AVVERTIMENTO |
|---|
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
L’uso di questo prodotto richiede esperienza nella
progettazione e nella programmazione di sistemi di controllo. Solo
il personale in possesso di tali competenze è autorizzato a programmare,
installare, modificare e utilizzare questo prodotto. Attenersi alle
normative e ai codici locali e nazionali in materia di sicurezza.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni
alle apparecchiature.
|
Le impostazioni del sistema possono essere configurate utilizzando le seguenti interfacce:
-
Un PC sul quale viene eseguito TeSys Tera DTM incorporato in un contenitore FDT quale il software SoMove.
-
Schermata di conferma LTMTCUF control operator unit
-
Un PLC o un DCS attraverso la rete di comunicazione.
|
Parameter name |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Tag* |
MMR0000001 |
MMR0000001 |
|
Nominal Power |
0.1–6553.5 KW |
0.1 KW |
|
Load Type |
|
Motor |
|
Number of Phases |
|
Three Phase |
Potenza nominale
Il valore di potenza nominale immesso nel menu della targhetta identificativa è il riferimento per tutte le protezioni di potenza.
Tipo di carico
TeSys Tera system Supporta motori (induttivi) e riscaldatori (resistivi) come tipi di carico. È possibile configurare il tipo di carico in base al carico stesso.
Il tipo di carico predefinito è Motore, che consente la piena funzionalità di TeSys Tera system in base alla configurazione del dispositivo.
Le seguenti funzioni di protezione sono disattivate nel tipo di carico Riscaldamento:
-
Sovraccarico termico
-
Rotore bloccato
-
Rotore in stallo:
-
Numero massimo di avviamenti
-
Anti-Backspin Timer
-
Calo di tensione
-
Uscita del blocco
Numero di fasi
Selezionare l’impostazione Trifase per motori trifase e l’impostazione Monofase per motori monofase.
AVVERTIMENTO