DOCA0257IT-01

Corrente media

Descrizione

LTMT main unit calcola il valore RMS della corrente media utilizzando le correnti di linea misurate.

Caratteristiche

Caratteristica

Valore

Unità

Ampere (A)

Risoluzione

0,001 A

Intervallo di aggiornamento

20 ms

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?