DOCA0257KO-01

디지털 입력 인터록

설명

LTMT main unit 또는 LTMT expansion module의 모든 디지털 입력은 인터록으로 구성할 수 있어 필요한 디지털 입력이 없는 경우 모터가 시작되는 것을 방지할 수 있습니다. 마찬가지로, 각각의 Interlock Protection이 활성화된 경우, 인터록이 없는 상태에서 모터를 차단합니다. 최대 12개의 디지털 입력을 인터록(1-12)으로 사용할 수 있으며 각 인터록에는 보호 기능이 제공됩니다.

인터록 입력은 해당 인터록이 없을 때 수행되는 경보 또는 트립과 같은 기능으로 할당될 수 있습니다. 트립으로 구성된 인터록은 해당 인터록이 없을 때 LTMT main unit에서 트립을 발생시킵니다.

디지털 입력 Interlock Protection 기능은 다음과 같은 신호를 생성합니다:

  • 경보: 디지털 입력 인터록 상태가 로우 상태입니다.

  • 트립: 지정된 지연 시간 동안 디지털 입력 인터록 상태가 로우 상태입니다.

매개 변수 설정

각 디지털 입력 Interlock Protection 기능은 다음과 같은 구성 가능한 설정을 가지고 있습니다:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Disable

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?