최대 시작 횟수
설명
최대 시작 횟수 기능은 모터가 자주 시작되는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다. 이 기능을 사용하면 지정된 기간 내에 사전에 설정된 횟수까지만 모터를 시작할 수 있습니다. 시작 횟수가 설정 값을 초과할 경우 이 기능은 LTMT main unit을 금지 모드로 유지하여 더 이상의 모터 시작을 방지합니다.
매개 변수 설정
최대 시작 횟수 기능에는 다음과 같은 구성 가능한 설정이 있습니다.
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Enable |
|
Permissive Starts |
1–30 in step of 1 |
6 starts |
|
Reference Time |
15–60 m in step of 1 |
30 m |
|
Inhibit Period |
1–120 m in step of 1 |
5 m |
|
Time between Starts |
0–120 m in step of 1 |
0 m |
최대 시작 횟수 함수의 매개변수는 다음과 같은 특징을 가집니다:
-
허용 시작: 모터 시동은 정의된 기준 시간 내에 허용됩니다.
-
참조 시간: 모터 시작 시간은 설정된 허용 시작에 따라 제한되어야 합니다.
-
억제 기간: 최종 허용 시동 이후 모터를 정지시키는 기간.
-
시작 간격: 두 개의 허용 시작 사이의 시간 간격을 유지했습니다.