온도 보호
설명
TeSys Tera system은 다음과 같은 온도 입력을 지원합니다.
-
LTMT main unit의 온도 입력 1개를 PT100 또는 PTC로 구성할 수 있습니다.
온도 보호 기능은 다음과 같은 신호를 생성합니다.
-
경보: 온도 값이 경보 수준을 초과합니다.
-
트립: 온도 값이 원하는 시간 지연 동안 트립 레벨을 초과합니다.
LTMT Main Unit 매개 변수 설정
LTMT main unit의 온도 보호 기능에는 다음과 같은 구성 가능한 설정이 있습니다.
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Disable |
|
PT100 trip level (applicable if PT100 sensor is selected) |
25.0–180.0 °C in step of 0.1 °C |
130.0 °C |
|
PTC trip level (applicable if PTC sensor is selected) |
2700–4000 Ω in step of 1 Ω |
2700 Ω |
|
PTC trip level reset (if PTC sensor is selected) |
1600–2300 Ω in step of 1 Ω |
1600 Ω |
|
Time Delay |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
1 s |
|
PT100 alarm level (applicable if PT100 sensor is selected) |
25.0–180.0 °C in step of 0.1 °C |
130.0 °C |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |