DOCA0257KO-01

RMS 전류

설명

LTMT main unitLTMTCT/LTMTCTV sensor module을 사용하여 라인 전류의 RMS 값을 측정합니다.

  • IL1: 상 1 RMS 전류

  • IL2: 상 2 RMS 전류

  • IL3: 상 3 RMS 전류

특성

특성

단위

암페어(A)

분해능

0.001A

새로 고침 간격

20ms

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?