DOCA0257KO-01

위상 부족 전류

설명

Phase Under Current 일반적으로 모터가 무부하로 운전될 때 발생합니다.

Phase Under Current 기능은 다음 신호를 생성합니다:

  • 경보: 모터의 3상 전류 중 어느 하나라도 경보 수준 아래로 내려갑니다.

  • 트립: 모터의 3상 전류 중 어느 하나라도 지정된 시간 지연 동안 트립 레벨 아래로 떨어질 경우

매개 변수 설정

Phase Under Current 기능에는 다음과 같은 구성 가능한 설정이 있습니다:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Alarm

Trip Level

15–100% of IFLC in step of 1%

50% of IFLC

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

10 s

Alarm Level

15–100% of IFLC in step of 1%

50% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

Auto

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

5 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?