전류 위상 역전
설명
현재 Current Phase Reversal 보호 기능은 삼상 모터의 잘못된 배선을 식별하는 데 도움을 줍니다.
현재 Current Phase Reversal 보호 기능은 다음과 같은 신호를 생성합니다:
-
경보: 감지된 전류 위상 시퀀스가 위상 회전 설정과 일치하지 않는 경우
-
트립: 감지된 전류 위상 시퀀스가 지정된 지연 시간 동안 위상 회전 설정과 일치하지 않는 경우
매개 변수 설정
현재 Current Phase Reversal 보호 기능에는 다음과 같은 구성 가능한 설정이 있습니다:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Trip |
|
Time Delay |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
0.1 s |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |