모터 이력
최대 시작 카운터
LTMT main unit은 지정된 기간 동안 모터 시작 횟수를 카운트합니다. 모터 시작 횟수는 Maximum Number of Starts(최대 시작 횟수) 기능에서 사용됩니다.
최대 시작 금지 시간
LTMT main unit은 최대 시작 금지 시간을 추적합니다. 최대 시작 금지 시간은 최대 시작 횟수 기능에 의해 정의됩니다.
모터 시작 피크 전류
LTMT main unit은 시작 시간 동안 모터가 소비하는 최대 전류를 추적합니다. 모터가 시작 상태로 전환되면 LTMT main unit 시작 피크 전류 기록을 시작합니다. 모터가 Run 또는 Stop 상태로 전환될 때, LTMT main unit 시동 피크 전류 기록을 중지합니다.
모터 시작 시간
LTMT main unit은 모터가 시작 상태로 전환되면 시간을 기록합니다. 모터가 Run 또는 Stop 상태로 전환되는 시점부터 LTMT main unit 모터가 Run 또는 Stop 상태로 전환될 때 시간 기록을 중지합니다.
총 실행 시간
LTMT main unit은 공장 초기화 또는 Reset total run hour(총 실행 시간 초기화) 명령 이후의 총 실행 시간을 기록합니다.
마지막 실행 시간
LTMT main unit은 모터가 마지막으로 시작된 시간부터 실행된 시간을 측정합니다.
시작 횟수
LTMT main unit은 모터가 시작된 총 횟수를 카운트합니다.
시작 횟수는 다음에 의해 0으로 재설정됩니다:
-
Return to default values(기본값으로 되돌리기) 명령
-
Reset number of starts(시작 횟수 초기화) 명령
정지 횟수
LTMT main unit은 모터가 정지된 총 횟수를 카운트합니다.
정거장 수는 다음에 의해 0으로 재설정됩니다:
-
Return to default values(기본값으로 되돌리기) 명령
-
Reset number of stops(정지 횟수 초기화) 명령
모터 정지 원인
|
모터 정지 원인 |
설명 |
|---|---|
|
HMI |
LTMTCUF control operator unit에서 수신한 명령에서 모터가 정지되었습니다. |
|
로컬 DI |
로컬 정지 DI 입력이 감지되어 모터가 정지되었습니다. |
|
리모트 DI |
리모트 DI 입력이 감지되어 모터가 정지되었습니다. |
|
통신 |
PLC 또는 DCS에서 수신한 명령에서 모터가 정지되었습니다. |
|
자동 재시작 |
자동 재시작 기능에 의해 모터가 정지되었습니다. |
|
트립 |
트립으로 인해 모터가 정지되었습니다. |
|
전류 없음 |
전류가 제로이므로 모터가 정지했습니다. |
|
Forced Stop(강제 정지) |
강제 정지 입력에서 모터가 정지되었습니다. |
|
방향 변경 |
모터가 역방향 유형의 스타터로 방향을 변경하기 위해 정지되었습니다. |
|
피드백 없음 |
피드백이 수신되지 않아 모터가 정지되었습니다(현재 피드백 또는 실행 DI). |
|
속도 변경 |
수신된 명령에서 속도를 변경하기 위해 모터가 정지되었습니다(2속도 스타터에 해당). |
|
사용자 지정 명령 |
모터가 사용자 지정 명령 감지 시 정지했습니다. |
|
Mode transfer(모드 전환) |
범프 모드가 활성화된 경우 모드 변경으로 인해 모터가 정지되었습니다. |
|
전압 없음 |
전압이 감지되지 않아 모터가 정지되었습니다. |